This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:100M 媒体转换器芯片选择

Guru**** 2926840 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389698/dp83869evm-100m-media-converter-chip-selection

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

您好!

目前我们正在使用 DP83869开发100M 介质转换器(100Base-TX 到100Base-FX)。 然而、这款芯片功能超出了我们的需求、而且似乎针对我们的应用进行了过度设计。

您可以推荐任何其他仅执行预期功能的芯片吗 100Base-TX 转100Base-FX? 与 DP83869相比、我们希望实现小尺寸和更低成本。

谢谢你

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    DP83869是我们唯一一个支持100Base-TX/FX 介质转换的 PHY。 这可以通过单独搭接来实现、而无需通过 MCU 进行配置。 但是、我们建议对 MDC/MDIO 进行调试访问。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    下面是我使用 DP83869的100M 介质转换器(100Base-TX 至100Base-FX)的原理图。 我指的是 DP83869EVM 开发板。 请提供您的评论。

    我的问题是、为什么我们不能使用2.2k 电阻、而不是2.49k 电阻? 我们是否有任何内部 ADC 可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    请参阅表7-9 / 7-10来计算可接受的自举电阻器范围。

    PHY 将在启动时对引脚电压进行采样-只要 目标模式下采样的电压介于 Vmin 和 Vmax 之间、使用的自举电阻器就有效。

    由于 PHY 的内部下拉电阻器具有+/-25%的容差、因此选择"理想电阻器"值可在每种模式的 Vmin 和 Vmax 之间提供良好的裕度。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

    我还有一个问题。 我没有 DP83869EVM 开发板。 根据指南、我们为100M 介质转换器应用配置硬件配置。 这对于调试转换器的读取寄存器设置真的很重要吗?我们是否可以在没有开发板的情况下执行此操作?

    谢谢你

    G. Aneesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    该开发板不是必需的、但如果您遇到问题、它将提供良好的基准参考。

    我建议为设计中的 MDC/MDIO 连接提供外部测试点、并使用 MSP-EXP430F5529LP 作为外部寄存器访问的调试工具。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您回答我的问题! 我的原型板工作正常。