This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:介质转换器的 PHY 寄存器设置

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389996/dp83tg720evm-mc-phy-register-settings-for-media-converter

器件型号:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

我们还尝试使用 DP83TG720R 和 DP8367对实现媒体转换器。  它和 DP83TG720EVM-MC 非常相似。

我们将对 PC 的链进行环回测试、目前怀疑两个 PHY 之间的 RGMII 接口存在问题。

我们已经在 https://www.ti.com/lit/an/snla371b/snla371b.pdf 中查看了 DP83TG720R 的建议设置列表

我假设这些是 DP83TG720EVM-MC 上的 MSP430配置的 DP83TG720R 寄存器 

DP83TG720EVM-MC 软件是否为此 PHY/PHY RGMII 模式配置了任何其他 DP83TG720R 寄存器?

  DP83TG720EVM-MC 软件是否配置了任何其他 DP8367寄存器?

如果您可以共享 EVM 软件的任何源代码、我很高兴自行挑选寄存器设置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    我来检查一下、在一周结束前回来。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    在 DP83TG720EVM-MC 上、MSP430根据 SNLA371B 配置 DP83TG720。 DP83867仅配置以下写入:

    0x18 = 0x6156 (用于设置 LED 功能)
    0x19 = 0x0044 (用于将 LED_2设置为低电平有效)
    0x86 = 0x0077 (用于在 RGMII Tx 和 Rx 信号上设置2.0ns 偏差。 这可以通过正确的自举来避免。)

    谢谢!

    David