This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:需要更好的串扰

Guru**** 2869200 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389614/hd3ss3202-need-better-crosstalk

器件型号:HD3SS3202

工具与软件:

你好

我有2个问题:

1.我们的器件是否与 HD3SS3202类似、但具有更好的串扰性能?

串扰在数据表中是如何定义/测量的?

谢谢。此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好:

       对于 Q1:HD3SS3202看起来我们器件在5GHz 时具有最佳串扰性能。

       对于 Q2: 串扰是对从一个通道耦合到另一个通道的无用信号的量度

        对于串扰、A0B0开启、 从 A0到 B1测量串扰。

     如果您有其他问题、请告诉我。

    这一点

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户回复:下面的方框图展示了他们如何进行试用、并提出了以下问题:

    • 一级仅具有交流耦合 cs 就足够了
    • 它们是否可以将未使用的引脚保持悬空、或者这是否会导致任何振荡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一级仅使用交流耦合电容是否足够

    是的、只有一侧需要交流电容器。

    他们能否将未使用的引脚悬空或这是否会引起任何振荡?

    对于未使用的通道、最好  连接到100nF 和50 Ω 至 GND。 来改善串扰。

    好的

    Brian