Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810
工具与软件:
你(们)好
我们的开发产品将 DS280DF810 用于以太网交换机。 DS280DF810位于光收发器和 SWLSI 之间、用于25G 传输。
我们对 DS280DF810的 EOM 监控器有疑问。
当我们向光收发器重复执行光信号开关操作时、EOM 监视值可能有时会变成0 (通道寄存器地址27、地址28)。
无论 我们读取地址的次数是多少、该值都保持为0。
这时会发生通信错误或链路断开。
我们的实验表明、EOM 监控值变为0的概率取决于 EOM 时间。
目前、我们使用 EOM_TIMER_THR REG_0x2A[7:4]=5的默认值。 在这种情况下、我们可以看到 EOM 监控值变成了0。
但是、随着 该值的减小、该值变为0的概率会降低、而随着该值的增加、该值变为0的概率会增加。
此外、将寄存器 (通道寄存器地址67)更改为0 (DISABLE)、 该值变为0的概率会增加。
您能告诉我们您认为这一结果的原因是什么吗?
使用寄存器值为0的 EOM_TIMER_THR REG_0x2A[7:4]是否有任何副作用?

谢谢!
K. Mizobuchi.