This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:更高 ESD 等级要求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392023/am26c31-higher-esd-rating-requirement

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31E

工具与软件:

客户寻求更换 TPT4031、AM26C31 的 ESD 等级较低。 您可以帮助检查 ESD 等级高于 AM26C31的任何器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一具有 ESD 保护的四路线路驱动器是具有15kV (HBM 或空气)的 AM26LV31E。 它需要3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    正如克莱门斯指出的那样。 对于4x 驱动器、具有最佳 ESD 等级的器件将是 AM26LV31E

    -鲍比