This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389110/lmh0340-lmh0340

器件型号:LMH0340
主题中讨论的其他器件: LMH0341

工具与软件:

请为器件 LMH0340、LMH0341提供 IBIS 模型、因为我们在处理下面提到的所提供 IBIS 模型时遇到了错误

 

 e2e.ti.com/.../ERROR_5F00_SCREENSHOT.docx

我们在上传提供的 IBIS 模型时收到上述错误。

您能否 为 LMH0340和 LMH0341器件提供精确的 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riswitha:

    我们正在研究这种情况。 请等待相关工程师尽快与您联系。 感谢您的耐心。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riswitha:

    我不熟悉此错误代码。 这在许多年前通过 Hyperlynx 软件进行了验证。 您使用的软件与用于验证此 ibis 文件的模型之间可能存在格式差异。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能知道提供的 IBIS 模型支持哪个版本的 Hyperlynx 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riswitha:

    这是客户使用的、我们在我们的一台实验室 PC 上运行了该软件;但是、我不知道该版本。 这是许多年前的事。 您可以尝试任何版本、如果发现问题、我们会尝试进行研究。

    此致、Nasser