This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210-Q1:VBAT 电压

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392254/tusb1210-q1-vbat-voltage

器件型号:TUSB1210-Q1

工具与软件:

我可以连接5V 来获取 VBAT 电压吗?

图5主机或 OTG、ULPI 输入时钟模式应用图

图5显示了连接3.1V-5.5V 的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arinori:

       建议 Vbat 为2.7V 至4.8V、 典型值为3.3V。

    好的

    Brian