This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:我们有小型封装芯片吗?

Guru**** 2840310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392111/ds125br401-do-we-have-small-package-chip

器件型号:DS125BR401

工具与软件:

TI 人好

我的客户想 在内窥镜 EE 中使用 DS125BR401。

我们是否有小尺寸芯片?

这种尺寸很难制造一种将其放入人体的产品。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于八个差分通道、您需要这么多的引脚。

    为什么选择 DS125BR401? 实际要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    应用所需的最小尺寸是多少? DS125BR401的尺寸为1厘米 x 5.5mm、我认为这对于此应用而言足够小、但是如果客户考虑到特定尺寸、我可以寻找更符合该要求的器件。

    此致!

    Nick