This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:具有1.8V 输出的类似器件

Guru**** 2928740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390991/ds90cf386-similar-device-with-1-8v-output

器件型号:DS90CF386

工具与软件:

团队成员、您好!

是否有任何与 DS90CF386相似(最好是兼容 P2P)且可输出1.8V 的器件?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    我很快就会回来的。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kuwahara-San:

    您可能需要 与电压转换器连接、将3.3V 转换为所需的1.8V。  请参阅电平转换器建议(链接)主题 和应用手册、进一步帮助了解 如何将3.3V LVDS 驱动器或接收器与电平转换器(链接)搭配使用

    此致!

    Josh