This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:同时打开驱动器和接收器是否有问题

Guru**** 2869210 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377060/thvd1550-is-there-any-problem-with-turning-on-the-driver-and-receiver-at-the-same-time

器件型号:THVD1550

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户遇到同样的情况。

我分享了这些信息、客户有如下问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982966/thvd1550-enable-timing-of-re-and-de?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=THVD1550#

如果您能提供建议、我将不胜感激。

我将文件作为参考发送给客户。

e2e.ti.com/.../THVD1550-DE-RE-Control-Timing_0030_.pdf

——

1.相关主题 提到、当 DE 和 RE 都被禁用时、器件会进入待机模式。

我在数据表中找不到任何关于待机模式的说明。

如果存在相关的应用手册、请提供它。

2.解释说待机模式是指 DE 和 RE 都被禁用。 如果/RE=L (已启用)从此状态开始、它将如何运行、为什么 R 输出会变为未定义?  

您能否解释一下机制?

建议将 RE 和 DE 控制同时打开。

在数据表图28 (P22:10.2.2)中的半双工器件应用示例中使用这种方法是否没有问题?

我担心在同一时间打开驱动器和接收器是否有问题。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.数据表的第7.8节规定了以前驱动器和接收器都被禁用时的启用时间更长。 否则、只有第9.1节提到待机状态

    2.我想 RS -485接收电路上电所需的时间比 R 输出引脚缓冲器长、因此 R 引脚输出一个与总线状态不对应的信号。

    3.当驱动器和接收器都启用时,您的微控制器也会接收它正在发送的数据(如果它在此期间正在发送数据)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    您能让我确认一下您的答案吗?

    ——

    1.您提到了数据表的7.8中描述的驱动器启用时间和接收器启用时间。

    关于驱动器启用时间、

    当 RE:0V (启用)时、tpZH 为10nstyle。

    当 RE:VCC (禁用)时、tpZH 为2μs。

    关于接收器启用时间、

    当 DE = Vcc (启用)时、tpZH 为55nstyle。

    当 DE = 0V (禁用)时、tpZH 为3μstyp μ V。

    我认为这意味着、恢复需要时间、意味着它已进入待机状态。

    但是、我认为仅凭这一描述很难理解待机状态。

    是否有任何明确说明这一点的文件?

    2.我明白。

    3.在发送和接收的同时,一个收发器的驱动输出将被输出到接收器。

    是否可以假定不存在损坏 THVD1550的风险并且不会影响与外界的通信?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有 您就拥有这些规格。

    3.正确。 驱动器和接收器部分完全独立(尽管它们连接到同一个总线引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我相信克莱门斯已经回答了你的问题,但总而言之,"待机"模式只是它的最低供电状态的设备,用于通过禁用接收器和发送器功能来节省电力。 (我们实际上没有任何关于"待机"主题的文档)。 当接收器被禁用时、R 输出为高阻抗(未定义)、除非将一个外部电阻器连接到 Vcc 或 GND。 打开接收器需要一些时间才能检测到输入状态、然后打开 Routput。 同时启用/禁用不会损坏器件。

    感谢克莱门斯一如既往地提供您的意见。

    -鲍比

    编辑:更正了"启用/禁用不会损坏器件"的拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的评论、

    我要确认一下。

    您提到同时启用/禁用器件可能会损坏器件。

    这是否与 Clemens 推荐的功能相冲突-同时打开驱动器/接收器会阻止设备进入待机状态?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    非常抱歉、我想说不会损坏器件。 这是一个拼写错误。 先生们的陈述是正确的。 我已编辑我的回复来更正我的拼写错误。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的答复。

    我理解。

    我将与客户分享、同时启用/禁用器件不会损坏器件。

    感谢您的大力帮助与合作。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的答复。

    客户还有一个关于问题(3)的问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    我想确认补充问题(3)。   

    数据表第22页图28中的电路:10.2.2通过 MCU 的 DIR 引脚同时控制 RE 和 DE。

    我们在另一个产品中使用该电路。

    我认为有两种状态:

    ① RE=禁用、DE=启用

    ② RE=启用、DE=禁用

    在这种情况下、RE 和 DE 从不会同时启用或禁用

    当从状态①切换到状态②时、这是否意味着 R 输出缓冲器不会成为未定义的输出?

    由于这是同时控制、因此它不处于待机模式、因此我假设它不会成为未定义的输出。

    实际上、实际器件上并没有出现任何错误输出。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    任何时候禁用 RE (#RE=HIGH)、R 输出引脚都为高阻态 如果 R 引脚上有一个上拉电阻器(如图28所示)、则输出绝不会未定义、它将保持高电平。 如果您禁用 RE、并且 R 没有上拉或下拉电阻器、则输出未定义、任何进入 Rout 布线的噪声或泄漏都将更改其逻辑电平、因为没有任何东西在引脚上施加任何电压。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Shinichi、如果该主题仍处于打开状态、请随时回复该主题或创建新主题。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    在图8中的电路中、无法保持从/RE (启用)到 DE (禁用)的90ns 或更长的时间间隔(随附 PPT)。

    通过同步控制从① Ω 切换到② Ω 后、THVD1550的 R 输出会立即发生什么情况?

    ① RE=禁用、DE=启用

    ② RE=启用、DE=禁用

    与上一个答案一样、

    >⇒RS -485接收电路比 R 输出引脚缓冲器上电所需的时间更长、因此 R 引脚输出一个与总线状态不对应的信号。

    或者、

    ・它不会进入待机模式、因此它会输出最新的 D 输出(=总线状态)等

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/THVD1550-DE-RE-Control-Timing_0030_.pdf

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    由于这是本周的美国假期、请预计会出现延迟。 我们将通过2024年07月09日 的回复与您联系。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="119143" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377060/thvd1550-is-there-any-problem-with-turning-on-the-driver-and-receiver-at-the-same-time/5287626 #5287626"]

    在图8中的电路中、无法保持从/RE (启用)到 DE (禁用)的90ns 或更长的时间间隔(随附 PPT)。

    通过同步控制从① Ω 切换到② Ω 后、THVD1550的 R 输出会立即发生什么情况?

    ① RE=禁用、DE=启用

    ② RE=启用、DE=禁用

    与上一个答案一样、

    >⇒RS -485接收电路比 R 输出引脚缓冲器上电所需的时间更长、因此 R 引脚输出一个与总线状态不对应的信号。

    [报价]

    我要重新表述你的问题,因为你说的是90ns 或更多.. 当接收器被启用但驱动器被禁用时会发生什么情况?

    如果您有外部失效防护电阻器、则 R 的输出应该为高电平。 (我假设 A-B 是外部失效防护电路中的正电压)

    如果您没有外部失效防护、并且总线上没有其他器件驱动总线线路、则接收器将看到悬空输入。 接收器可能会将 A-B 的信号视为正、并且由于该器件具有内部失效防护功能(Vth+为负)、因此 R 输出应为高电平。 如果噪声耦合到接收器输入引脚上并使 A-B 负极、则 Routput 可能变为逻辑低电平。

    如果您在 D 输入引脚上发送的最后一位是0、并且您去禁用驱动器、则总线 RS485总线将缓慢地对其寄生电容放电、A-B 可能会从负值变为正值。 因此、R 可能会首先看到低电平、然后在 A-B 变为正时转换回高电平。

    数据表的表2中对其进行了描述。

    如果转换速度比90ns 快得多(小于)、会发生什么情况?

    仅当从1转换到2的延迟时间低于90ns 时、才会进入待机模式。 如果您确实进入待机状态、则应在稍后退出待机状态8US。 在待机阶段、R 输出引脚将为高阻态

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby、

    感谢您的答复。

    案文不恰当。 我很抱歉。

    我想说的是、对于 THVD1550数据表中图8中的电路、同时控制/RE (使能)至 DE (禁用)、其值小于90ns。

    在这种情况下、您提到的评论是否就是答案?

    如果从1转换到2的延迟时间低于90ns、您只会有进入待机模式的风险。 如果您确实进入待机状态、则应在稍后退出待机状态8US。 在待机阶段、R 输出引脚将为高阻态。[/QUOT]

    换言之、认为在发送和接收之间切换时、图8中的电路可能进入待机模式是否正确?

    在客户的实际操作中、它不会进入待机模式。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    换言之、认为图8中的电路在发送和接收之间切换时可能进入待机模式是否正确?

    理论上、当两个开关完全同时打开时、您可以进入待机模式、因为驱动器应该在启用接收器之前被禁用。

    根据我看到的客户原理图审阅、客户通常会将 RE 和 DE 引脚连接在一起。 在实践中、我认为我没有听说过客户进入此模式并之前进行报告。 您可能能够判断是否发生了 Routput 将变为高阻态并非常缓慢地从高电平浮动到低电平的情况。 在引脚上添加一个弱外部下拉电阻器(如100k)将显示出 RC 衰减缓慢。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 和 Clemens、您好!

    感谢您的全力支持。

    由于尚未收到客户的回复、现在让我们来结束此操作。

    如果我收到任何其他查询、我会发布消息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi