This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TJA1042替代解决方案

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388314/tcan1044a-q1-tja1042-replacement-solution

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们需要一个 P2P 器件来替代 TJA1042T、我们正在考虑使用 TCAN1044A、但引脚5不同、因此我想与您确认是否有可用产品、或者您是否有其他更好的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    TCAN1044A-Q1是合适的替代产品。 SPLIT 引脚用于驱动隐性电压电平以获得更稳定的共模信号。 我们的现代 CAN 收发器没有 Spli 引脚、便可通过汽车 EMC 标准测试。 在客户原理图中、将这条线连接到 NO CONNECT 将没有。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hackett、您好!

    感谢您的答复。

    并且在客户原理图中、将此行连接到 no connect 将不存在.

    这是什么意思?

    现在有一条与 TJA1042T 的 Splity 引脚连接的线路、如果它直接替换为 TCAN1044、如何处理 Splity 连接线路?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对未完成的回复感到抱歉。 将分离连接连接到 NC 引脚将不起作用。 NC 引脚是 IC 上的真正常开连接。

    此致、

    Eric Hackett