This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:LTOL

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385454/sn75lvcp601-ltol

器件型号:SN75LVCP601

工具与软件:

大家好!

我对 SN75LVCP601有疑问。
您是否执行了 LTOL 测试?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石岩田山问候语

    LTOL 已根据数据表中的建议运行条件表完成-请注意数据表中的表6.3。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser San:

    感谢您的答复。

    是否有与下面的 HTOL 类似的摘要?

    没有摘要、但我能否理解正在测试 LTOL?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    请向我发送朋友请求、以便我可以向您发送质量报告。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser San:

    感谢您的答复。

    如果我向朋友提出请求、我可以将我获得的文档提交给客户吗?
    我的客户要求我提供 LTOL 文档。
    如果信息是机密信息、我认为我不能将其提交给客户。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    您可以将此文档提交给客户。 在您的朋友请求中、请告知我客户姓名。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser San:

    感谢您的支持。

    我已通过私人消息将客户姓名发送给您。
    请检查。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我刚才回答了。 我很快就会向你发送这份报告。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser San:

    感谢您的支持。
    我将把 LTOL 材料寄给我的客户。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser San:

    我向您发送了一条私人消息,但我收到的材料不包括 LTOL 结果。
    您是否有 LTOL 结果?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    遗憾的是、这是我们唯一的质量数据。 恐怕 LTOL 没有作为此部件验证的一部分完成。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser San:

    感谢您的确认。

    客户还有一个问题:
    如果尚未测试 LTOL、SN75LVCP601以何种依据保证0°C 的工作温度?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个答复吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我很抱歉、因为我以前没有看到你的答复。  

    在产品验证过程中、验证工程师从不同的工艺角获取器件、并进行检查、确保数据表参数表符合数据表参数表。 验证报告不会公开发布。

    此致、Nasser