This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:数据包丢失问题

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391283/tcan1044v-packet-loss-issue

器件型号:TCAN1044V

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户使用 TCAN1044V、他们想知道室温、-20 °C 低温和60 °C 高温条件下的丢包率。 他们发现在压力测试过程中丢包测试6000次、丢包7次。)。 在室温下工作、波特率为500K、标准帧、数据长度=3、数据传输间隔为1秒。 希望我们能为他们提供一些建议,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题。 然而、该 问题似乎更有可能是由 CAN 控制器引起的、而 CAN 控制器就是软件问题。 CAN 收发器只会中断它在总线上看到的任何逻辑 I/O、它无法确定数据包丢失或检测任何错误消息。 您是否会在丢包时使用示波器来捕获波形、以便我们更好地了解收发器是否正确通信?  

    此致、

    Sean