This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:DS100KR401转接驱动器调节

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391490/ds100kr401-ds100kr401-re-driver-adjustments

器件型号:DS100KR401

工具与软件:

下面提到的架构已用于72个10Gbps 数据速率通道。 某些通道的 BER - 0E0的模式为10G、而不是10G-KR。

0E0已在部分通道中实现、并连接如下:-

在相同的硬件中、某些面向通道的4.8E8 BER。 根据浴缸图、为实现最小 BER 和眼图、需在 DS100KR401转接驱动器中完成的所有设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Nirmal:

    您使用的是链路训练还是自动协商? 如果是、我建议使用10G-KR 模式、因为这使信号路径更具线性、更适合通过这些协议。 如果不是、我建议使用10G 模式。

    通过通道和故障通道是否具有不同的插入损耗? 通过通道和故障通道之间是否有任何其他不同的因素?

    主要可配置参数是 RX 侧的 EQ 和 TX 侧的去加重以及 VOD。 您可以在数据表中找到有关如何调整这些参数的更多信息。

    此致!

    卢卡斯