This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:有关数据表的问题

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390955/tusb216-questions-about-datasheet

器件型号:TUSB216

工具与软件:

你(们)好。  

我对这款器件有很多问题。 我们可以打电话进行讨论吗?  

  •  第1页中"主机/设备无关"的含义是什么?
  • 在第1页中、TUSB216可以支持两个 TUSB216器件长达10m 的电缆长度。 拓扑是什么样子的?  
  • 您能说明一下菊花链吗?
  • 什么是端眼合规性?  
  • I2C 的电源是否应该早于 TUSB216的 VCC?  
  • 增强只能改善眼图宽度、RX 灵敏度只能提高眼图宽度和眼图高度。 对吗? 为什么?
  • 能否详细介绍一下这项测试?
  • 您能详细解释一下吗?
  • 您能详细解释一下吗?
  • 您能详细解释一下吗?
  • 您能否分享以下布置图?  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    Unknown 说:
     第1页中"主机/设备不可知"的含义是什么?

    主机/器件无关意味着无需按照特定的方向设置器件即可面向主机或器件。 无论方向如何以及它从主机到器件还是从器件到主机、TUSB216都将增强在其下方运行的信号。

    [报价 userid="368757" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390955/tusb216-questions-about-datasheet "]
    • 在第1页中、TUSB216可以支持两个 TUSB216器件长达10m 的电缆长度。 拓扑是什么样子的?  
    • 您能说明一下菊花链吗?
    [报价]

    如需了解有关10米设置以及这些器件如何以菊花链方式连接的更多信息、请查看此 E2E 常见问题解答:https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325293/faq-tusb216i-how-do-you-create-a-system-with-a-10-meter-passive-cable-using-a-usb2-redriver

    我们建议在较长的系统或损耗极高的系统中实现菊花链转接驱动器。

    Unknown 说:
    什么是端眼合规性?

    抱歉、这是为了满足近端眼图合规性。 近端眼图是在主机从连接器流出并朝向器件时测量的眼图。

    Unknown 说:
    I2C 的电源是否应早于 TUSB216的 VCC?

    如果使用 I2C、是的、则需要在 TUSB216上电之前上电 I2C 引脚。

    增强只能提高眼宽、RX 灵敏度只能提高眼宽和眼高。 对吗? 为什么?

    升压功能能够使用直流升压(眼图高度)来控制眼图的 VHigh 和 VLow 裕度、能够使用交流升压功能(眼图宽度)来增加眼图的上升沿/下降沿时序裕度。 Rx 灵敏度主要用于提高较长电缆长度下的 VHigh 和 VLow 的电压水平以及改善 ISI 抖动、因为这两个因素都可能在这些较长的电缆长度上引入。

    Unknown 说:
    您能解释更多有关此测试的信息吗?

    我想您发送的图片不正确、我不确定您指的是哪种测试。

    [报价 userid="368757" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390955/tusb216-questions-about-datasheet "]
    • 您能详细解释一下吗?
    [报价]

    TUSB216利用有限状态机来 控制为 RX_SEN 和升压设置的电平以及启用该电平的时间。 通过设置 CFG_ACTIVE 位、FSM 会停止、从而停止转接驱动器。 取消设置此位后、FSM 会复位以更新所做的任何更改、并重新启用转接驱动器。

    [报价 userid="368757" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390955/tusb216-questions-about-datasheet "]
    • 您能详细解释一下吗?
    [报价]

    TUSB216提供了一个用于 CDP 广播的 CDP 控制器、有助于针对 USB BC 1.2进行高功率充电协商。

    [报价 userid="368757" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390955/tusb216-questions-about-datasheet "]
    • 您能详细解释一下吗?
    [报价]

    也就是说、在使用我们的转接驱动器设计电路板的原理图/布局时、最好保留与 RX_SEN 和 BOOST 引脚相关的上拉/下拉电阻所需的焊盘、这样一来、如果需要更改这些引脚的设置、则无需重新进行完整的电路板。

    [quote userid="368757" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390955/tusb216-questions-about-datasheet 您能分享一下下面的布局示意图吗?  [报价]

    此图说明了 从主机到插座的应用中、哪个信号部分是前置通道和后置通道:

    TUSB216可支持4米前置通道或5米后置通道。 它还支持5米范围内的前置/后置通道组合。 开关 设备  支持4米前置通道和5米后置通道。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325293/faq-tusb216i-how-do-you-create-a-system-with-a-10-meter-passive-cable-using-a-usb2-redriver

    该常见问题解答仍应包含级联/菊花链 TUSB216。

    如果您想拨打电话、我应该能够解答任何问题或作出任何澄清、但如果这些回答足够多、我们也可以向 E2E 提问、因为这样可以更轻松地提供材料。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢! 你爱我的大部分问题。 但我还有一些问题。

    1.可以用4个器件来说明菊花链吗? 下图中只有两个器件。  

    2.这项试验的目的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    1. 能否用4个器件来说明菊花链? 下图中只有两个器件。  [报价]

    该图应模拟使用4个器件的设置。 请记住、虽然可以实现、但各种因素(如连接器的抖动/噪声和损耗)使得在这么远的距离进行设置变得不太实用。 20米设置很少可行。 总体而言、通常情况下、每隔5米、就会部署一个转接驱动器来帮助减少损耗。

    [报价 userid="368757" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390955/tusb216-questions-about-datasheet/5321621 #5321621"]

    2.这项试验的目的是什么?  

    [报价]

    这种使用 HSETT 通过 USB2转接驱动器发送测试数据包以实现的方法通常可用于大致了解当前的系统性能、以及添加的转接驱动器如何提高性能。 转接驱动器也可保存在 RSTn 中、了解无需转接驱动器时的性能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan