This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:改用 TCAN3414

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232, TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389875/sn65hvd232-moving-to-the-tcan3414

器件型号:SN65HVD232
主题中讨论的其他器件:TCAN3414

工具与软件:

大家好、团队成员:

因为我正在考虑不再使用  SN65HVD232、所以有关于新 TCAN3414的一些问题。

  • 此引脚排列和功能是否与 SN65HVD232兼容?
  •  目前、当前设计的 SN65HVD232上的引脚5和8悬空。
  • 在引脚8悬空的情况下、TCAN3414似乎处于待机状态、并且需要接地。 即使数据表显示"未连接"、我是否可以将 SN65HVD232上的引脚8接地?
  • TCAN3414上的悬空引脚5看起来没有问题、因为它将通过内部下拉电阻器保持自身启用状态。 您能确认吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    1.遗憾的是、它们有不同的外引脚。 TCAN3414的引脚8为 STB、用于待机模式控制; 引脚5为 SHDN、用于低功耗关断模式控制。 SN65HVD232的引脚8和引脚5上都有 NC。

    2.可以将 TCAN3414上的引脚5和8保持悬空、这里集成了内部上拉电阻。

     NC 表示这些引脚在内部未连接到芯片、因此无论您连接到 GND 还是保持悬空。

    4.是的,这是真的。 已在上面确认。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    谢谢。 请参阅以下内容。

    1. 遗憾的是、它们具有不同的引脚排列。 TCAN3414的引脚8为 STB、用于待机模式控制;引脚5为 SHDN、用于低功耗关断模式控制。 SN65HVD232的引脚8和引脚5上都有 NC。

    如果 STB 和 SHDN (引脚5和8)得到正确处理、它们是否直接兼容?
    我想确保不会遗漏任何其他兼容性问题。

    1. 可以将 TCAN3414上的引脚5和8保持悬空、这里集成了内部上拉电阻。

    数据表第17页显示:

    "STB 引脚具有片上默认上拉电阻器。 所以 将输入阻抗设为零 或从外部拉高时、 器件处于待机模式 "

    这与您所说的内容有冲突。

    另外、为了阐明这一点、数据表第3页上指出"处于超低功耗关断模式下的器件 IF 引脚是 高电平 ;集成拉- 缩小了 "

    因此、悬空引脚5似乎没有问题、尽管从技术角度而言、它依靠集成的拉电阻器- 缩小了 而非上拉电阻器、 并集 .

    1. NC 意味着这些引脚未在内部连接至芯片、因此无论您连接至 GND 还是保持悬空。

    我担心 SN65HVD232、因为有时"无连接"意味着不得连接到任何东西。

    另外、"无连接"意味着它不是在内部连接的、如果它在外部连接则无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    是的、 如果打算仅使用  SN65HVD232等正常模式、则 SHDN 可以保持悬空、但 STB 需要连接到 GND。

    2.如果两个引脚都悬空、则处于待机模式。 如果只有 SHDN 保持悬空且 STB 下拉、则处于正常模式。

    3、NC 表示内部未连接。

    此致、

    Sean