This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:TCAN3413或 CAN 收发器问题

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390864/tcan3413-tcan3413-or-can-transceiver-question

器件型号:TCAN3413

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助查看 TCAN3413是否支持以下应用吗? 或者我们是否有支持收发器功能的相关器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    从物理层的角度来看、将 TCAN3413用于此拓扑可与其他3.3V 或5V 供电收发器或两者的混合网络配合使用不会出现问题。 在协议层中、通过 CAN 使用 I2C 时需要考虑一些注意事项。 更多信息、请参阅下面链接的参考指南。 如果此处使用的协议是 CAN、则此处不需要额外的注意事项。  

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tiduei0/tiduei0.pdf 

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。 下面是一些问题:

    1.我们是否有 CAN 继电器产品来支持电缆损耗的补偿?

    2.收发器是否具有补偿功能?

    3.对于有 CAN 的服务器应用,我们推荐什么?