This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:使用 TPS2044

Guru**** 2928390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387774/tusb2046b-with-use-of-tps2044

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TPS2044

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否说明一下、在哪些情况下、除了 TUSB2046之外还需要 TPS2044? 或者、TUSB2046中还在多大程度上集成了保护功能?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德列斯:

       TPS2044是电源开关、可为下游端口设备提供5V VBUS。 除非下游端口器件不需要 Vbus 才能工作、否则在大多数情况下应该使用它。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    它们需要双向数据传输(需要将信息传输到主机器件、并将信息从主机器件传输到从器件)。 利用 TUSB2046可以实现吗?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2046是 FS 集线器,可以扩展 USB 端口,因此 TUSB2046下行端口上有1个以上 的设备可以将信息传输到 USB 主机。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还有以上建议?

    对于 TUSB2046:它们是否可以将信息从 USB 主机传输到接头?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯:

      您的应用真正需要什么?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此在主板上、集线器上游连接到处理器、而 DS 端口1连接到 能源管理。

    DS 端口2-4 连接到其他计算机。

    这是您要找的吗? 您只需要全速应用吗?

    此致

    Brian