This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:参考原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C750E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390835/tl16c754c-refence-schematic

器件型号:TL16C754C
主题中讨论的其他器件:TL16C750E

工具与软件:

你(们)好

您能帮助提供 TL16C754CIPMR 的基准电路吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们没有该器件的参考原理图。 我们为 TL16C750E 提供了一些参考资料 https://www.ti.com/tool/TL16C750EEVM

    您可以在 EVM 用户指南中找到它。 基本上、您只需将并行引脚、地址、CS、IOR、IOW、 将 INT、TXRDY、RXRDY 连接到处理器、并使用 TX/RX 与 RS232/485或其他 UART TX/RX 网络连接。 某些引脚可能不会使用、具体取决于您编写软件的方式。

    -鲍比