This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:HDMI 2.0至 DP1.4转换

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389046/tmuxhs221-hdmi-2-0-to-dp1-4-convertion

器件型号:TMUXHS221

工具与软件:

您好!

Im 正在寻找从 HDMI2.0到 DisplayPort1.4的 IC 转换器。

欢迎提供有关如何设计转换器的任何建议或指南。

*出于某种原因,我没有"我没有零件号"的复选框

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoav、

    我们没有任何可以从 HDMI 转换到 DisplayPort 的有效协议转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您建议如何进行此类转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是嵌入式应用吗? 如果没有、您可以在线找到将从 HDMI 插件和 DP 插座中拔出的有源转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我的项目是嵌入式应用程序、因此我更喜欢嵌入式解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoav、

    有一些 DP 到 HDMI 转换器、但很遗憾、我找不到任何 HDMI 到 DP 嵌入式 IC。 这似乎也是许多其他公司产品组合中的一个缺口。 这很可能是因为 DP 和 eDP 是嵌入式视频标准、而 HDMI 是应用更广泛的输出标准。

    您能否分享有关您的申请的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以、但我更愿意就该问题进行私下交谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你发了一条私信。 我将关闭该主题。