This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:用于 JESD204C 接口扩展的转接驱动器/重定时器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410, DS280MB810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390683/ds280br810-redriver-retimer-for-jesd204c-interface-extension

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件:DS280MB810DS280BR820、DS560MB410

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找转接驱动器或重定时器器件来扩展16.22016Gbps JESD204C 接口。

在 TI 的转接驱动器和重定时器产品中、所有支持25Gbps 或更高速度的产品能否在16.22016Gbps JESD204C I/F 中使用?

您能否介绍所有支持16.22016Gbps JESD204C 连接的 TI 转接驱动器和重定时器器件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    在 TI 的转接驱动器和重定时器产品中、能否所有支持25Gbps 或更高速度的产品均可用于16.22016Gbps JESD204C I/F?

    我不会推荐适用于此应用的所有产品。  具体而言、TI 重定时器不会锁定到16.22016 Gbps、因此我会为此应用选择转接驱动器。

    对于该应用、我会考虑使用几个产品系列:

    • DS160PRxxx
    • DS280BR820/DS280MB810
    • DS560MB410 (与 DS280MB810类似、可提供更高的高速性能、使用4通道而不是8通道)
    • DS320PRxxx

    我建议对相关器件执行高速仿真、以增强解决方案的可靠性。

    谢谢!

    Drew