This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:I2C 多路复用器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392933/pca9544a-i2c-mux

器件型号:PCA9544A

工具与软件:

您好!

我打算在设计中为应用使用 PCA9544A I2C 多路复用器。

我需要连接4个从器件(2个 EEPROM 和2个温度传感器)。

EEPROM 具有地址引脚、因此可以更改其地址、而温度传感器具有固定地址。

从器件中没有中断引脚。

它能保持中断引脚 NC 吗?

在 PCA9544A 数据表第15页(表8-2)中、INT 引脚有1/0条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断输入不得悬空、但您可以简单地将其连接到 VCCx