This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:DS280BR820选择确认

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392218/ds280br820-ds280br820-selection-confirm

器件型号:DS280BR820
Thread 中讨论的其他器件: DS280DF810

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在延长 QSFP28的 PCB 的布线(总长度为16英寸、客户计划将转接驱动器置于中间)。 能否请您确认 DS280BR820是不是合适的解决方案? 另外、还请提供设计注意事项建议。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    DS280BR820是一种潜在解决方案。  客户可考虑为 DS280DF810提供配置支持、该器件适合相同的插槽、但需要25 MHz clk。

    使用 DS280BR820、器件的放置位置很重要。   我建议客户使用其渠道模型进行仿真、以获得对器件性能的信心。  将 DS280BR820置于中间位置将使 DS280BR820 TX 与 QSFP28之间的距离为~8英寸。  我认为执行这方面的仿真对于查看客户是否能够在 QSFP 端口满足合规性规格很有价值。  客户可能需要将 DS280BR820移近 QSFP、以便 TX 和 QSFP 端口之间的损耗更小。

    此外、客户计划支持哪些数据速率?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    客户使用 QSFP100

    客户可以考虑为 DS280DF810
    提供支持

    DF810用于此应用的优势是什么?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hailiang、

    DS280DF810是重定时器器件、而 DS280BR820是转接驱动器器件。  重定时器器件是更高级的信号调节器件、有助于通过对信号重新计时来复位信号中的抖动。  如果客户遇到某些信号完整性问题(即使在使用 DS280BR820时)、DS280DF810也可以帮助解决这些 SI 问题。

    谢谢!

    Drew