This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:弱上拉

Guru**** 2925730 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9536, TCA9537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392351/tca9536-weak-pull-up

器件型号:TCA9536
Thread 中讨论的其他器件: TCA9537

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户正在进行以下咨询、请参阅以下完整摘录。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"我们注意到 TCA9536数据表中的该话术、指出引脚在上电期间具有"弱"上拉。 这可能会给我们带来严重问题、因为我们期望 GPIO 是默认的低/高阻态。

Im 想知道 TI 推荐的实现方案是什么、因为我会怀疑其他许多人也会遇到 GPIO 默认为高电平时的问题。 添加外部下拉电阻(<10千欧)似乎是唯一的解决方案、但当我们最终希望将它们切换为高电平时、这会导致电阻器持续泄漏。 有什么建议吗?"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图8-2/8-3显示了100 kΩ 上拉电阻器。 表8-7显示它们在默认情况下处于启用状态。

    TCA9537没有内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  

    TCA9536在上电时启用弱100k 上拉、GPIO 默认为输入。 这是为了确保在上电时非引脚保留为悬空输入、这可能导致泄漏显著增加。  

    客户可能采用的一种解决方案是上电时、向寄存器0x50写入以禁用上拉电阻。 请参阅数据表中的表8-7。  

    上电时将 S6设置为"1"。  

    正如 Clemens 已经说过的, TCA9537可以是另一个选项,并且没有内部100k 上拉电阻。

     此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler 和 Clemens:

    感谢您的答复! 我的客户问是否有计划让9537采用与 TCA9536类似的 X2SON 封装、因为小解决方案尺寸是该项目的关键所在。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    目前还没有计划。  

    让我们脱机继续此对话以确定业务案例。  

    t-townsend@ti.com 

    此致、

    Tyler