This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:电池短路

Guru**** 2870410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392552/trs3232e-q1-short-to-battery

器件型号:TRS3232E-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1780-Q1

工具与软件:

如规格中所述、DOUT 引脚的最大耐受电压为±13.2V、但汽车的电源短路测试需要对14V 短路。 这会损坏芯片吗? 如果选择了钳位电压低于13.2V 的 TVS、则在对电源短路时、TVS 可能会直接烧坏。 那么、我应该如何选择保护器件呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、没有能够承受超过13.2V 直流电压的 RS -232驱动器

    您是否真正需要使用 RS 232? 如果没有、请考虑带 SN65HVD1780-Q1等收发器的 RS -485。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    正如 Clemens 所说、我们的所有 RS232器件的最大电压为13.2V。  

    您可能需要改用其他具有更稳健的绝对最大电压的通信协议、例如 RS485或 CAN。

    -鲍比