This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:DOUT2问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391292/max3232-dout2-issue

器件型号:MAX3232

工具与软件:

大家好、团队成员:

MAX3232我们面临一个问题、因为当电路板上电且 DIN2上出现一个事务时、DOUT2与 GND 短路(变为0E wrt GND)、我们使用 NUP2105L 进行 ESD、一旦电路板关闭、该引脚就会断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra

    您是否有可以回顾的原理图?  

    您是否对器件执行任何类型的应力测试?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找 sch 代码片段、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahendra:

    我认为器件本身的设置方式不存在问题。  

    ESD 二极管看起来钳位在绝对最大额定值之外。 ESD 冲击的钳位电压为40V~44V、而我们的器件在接收器上的绝对最大电压为25V、驱动器为13.2V、因此在钳位事件期间不会很好地保护器件。

    您可能需要使用一个能够钳位在13.2V 以下的 TVS 二极管、因为您看到的损坏发生在驱动器侧。

    -鲍比