This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:所需的应用

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388898/dp83822if-application-inquries

器件型号:DP83822IF

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助回答 以下问题吗?

  1. 您能否告知我  上电后 T5快速链路脉冲传输延迟的最大值 (7.6的时序要求、上电时序)?
  2. 关于 MDIO I/F、如果未使用 MDIO 访问、是否允许停止提供时钟?
  3. 如果 MDC 时钟停止后 再次由 MDIO 访问、那么在输入 MDC 时钟的情况下是否可以访问呢?
    此外、请告诉我  从 MDC 时钟输入到 MDIO 访问是否有任何限制。
  4.  在表 0x0025 MLEDCRのBIT [1:0]> MLED 路由到 LED_0中、默认设置为 0b00=MLED 路由到 COL。
    是不是 0b11=MLED 路由到 LED_0?
  5. 在表 8-46.0x003E PTPPSEL 位[6:4]、[2:0]中、默认显示为0b000。 但是、它在函数上未显示为0b000。
    不使用 IEEE1588时是否可以将其保留为0b000?
  6.  在表 8-48.0x0040光纤远端故障发生/检测部队中、我的客户没有看到这是什么。
    您能告诉我介绍 此功能的 datahseet 页面吗?
  7. 仅当使用 MII 时才需要表8-49.0x0042 TXCPSR、RGMII 不需要该表、正确吗?
  8. 关于表 8-51.0x0106 DFCR1、 在使用短电缆时是否应修改该表? 或者、可以将其保留为默认值吗?
  9. 关于表 8-64.0x0170 CDSCR、是否可以在不使用 TDR 时将其保留为默认值?
  10. 关于表 8-66.0x0173 CDSCT3、 是否需要在使用长电缆时修改?
  11. 关于表 8-67.0x0177 CDSCT4、 是否需要在使用短电缆时进行修改?
  12. 关于表 8-91.0x0456 GENCFG 位[3]、 请注意:当使用 MII MAC IF 配置时、仅应使用小于200ns 的 IPG。"
      如果使用除 MII 之外的 I/F、这是否意味着最小 IPG 启用应设置为0b1至0b0?
  13. 在表 8-94.0x0462 IOCTRL1位[10:8]RX_D3/GPIO_3Control 功能中、它显示为0b000:正常运行。
    正常运行是否在 RX_D3下运行?
  14. 在表 8-94.0x0462 IOCTRL1位[10:8]RX_D3/GPIO_3Control 功能中、它显示为 0b000:正常运行。
     正常操作是否以 COL 运行?
  15.  9.2.2.2.4 MDI 布局指南中提供了有关 RJ45连接的说明。 您能否同时为100BASE-FX 应用提供指南?
  16. 图9-2中 AVD 电源铁氧体磁珠的建议规格是多少?
  17.  图10-1中的 AVD 铁氧体磁珠建议规格是什么?
  18. 您可以告诉我 表10-1中的最大电流和功率等级吗?
    此外、哪个引脚对表10-1中磁性电源上指定的电流进行响应?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    请允许我花点时间查看这些问题并与您联系。

    我的反馈应该是7-22。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    请在下面查看我的反馈:

    1)(max) 4.2000不可共享。

    2) 2)可以、如果在未使用寄存器访问时 MDC 处于非活动状态、则可以。

    3)只要满足表7.9中的时序要求、就可以通过 MDIO/MDC 执行寄存器读取/写入操作。 MDC 可以在 MDIO 事务发生之前根据需要停止/启动。 请告诉我这是否回答了您的问题。

    4) 4)默认值为0x25[1:0]='00'、路由到 COL。 这可以写入"11"来改为路由到 LED_0。

    5) 5)可以、如果未使用 IEEE1588、默认值0x3E[6:4、2:0]是可以的。

    6) 6)此特性的说明目前未包含在数据表中、我已注意在下一修订版中添加此特性。 有关 FEF 功能的说明、请参阅此文章:

    https://community.fs.com/article/understand-lfp-and-fef-of-media-converter.html

    7)正确。

    我希望在今天晚些时候就剩余的问题提供反馈、感谢您的耐心。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    持续反馈如下:

    8)可以保留默认值。 如果客户遇到较短电缆的问题、我们可以考虑进行调试。

    9) 9)可以保留默认值。

    10、11)如果不使用 TDR、则可以保留默认值。 如果在长/短电缆情况下使用 TDR、则可以对其进行调整。

    12)我会检查这件事,并返回给你。

    13)正常运行用作 RX_D3

    14) 14)我假设您参考的是0x463[2:0]。 对于0x463[2:0]='000'(正常运行)、COL /GPIO_2用作 COL。

    15)在 9.2.2.2.4下、点1/2也适用于光纤布局。 如需进一步指导、请参阅 DP83822EVM 原理图和布局文件。

    16、17)我会检查。

    18)请考虑将"MII、链路建立、960ns IPG (100%利用率)、1514字节数据包、125°C "作为具有最大功率/电流消耗的用例。 其余情况是在标称25°C 条件下测得的、功率/电流会随温度的变化而变化。

    磁性电源是仅从用于连接中心抽头的电源轨汲取的电流。 AVD 是相对于 PHY AVD 引脚测得的电流消耗。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    感谢您的回答。

    请也回答问题12、16和17。

    另外、我还有几个问题。

    1. T5是从硬件 RESET_N 置为高电平的时间。 因此、如果通过 INT/PWN 引脚禁用断电、那么 LFP 会瞬时输出、对吗?

    4.您提到的默认值为0x25[1:0]='00'、路由到 COL。  默认 MLED 是否分配给 COL 引脚?

    6.为了禁用 FEF、如何 配置表8-48上的0x0040?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    1) 1)您能否帮助我了解断电禁用与 RESET_N 期间 FLP 延迟的关系? 从 RESET_N 首次驱动为低电平时起、在输出 FLP 突发之前将经过最小 T1+T5时间。

    4)默认情况下,MLED 被分配给 COL。

    6) 0x40[6:5]="11"、禁用 FEF 生成/检测。

    我将于2017年12月16日分享反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    持续反馈:

    16/17)请遵循与 BLM21BD121SN1D 类似的规格。 我们尚未验证各种铁氧体磁珠、但已经看到该模型有助于在使用时滤除噪声。

    12) 12)等待团队的反馈、抱歉此处出现延迟。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    12)我们没有看到非 MII MAC 接口的默认值0x456有任何问题。 此设置对于 RMII/RGMII 通信是可以接受的。

    谢谢!

    Evan