This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412IRUAR 是否支持 PCIe 对等模式和 NTB (非透明桥)模式?

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391439/tmuxhs4412-does-tmuxhs4412iruar-support-pcie-peer-to-peer-mode-and-ntb-non-transparent-bridge-mode

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

TI 人好

我的客户当前需要 PCIe 3.0或4.0交换机。

它们需要支持2模式的开关。

对等模式和 NTB (非透明桥)模式

您能帮我检查 TMUXHS4412芯片是否适用于此插座吗?

PS: 一个微芯片竞争对手是  PM4008B1、它支持这两种模式。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tony:

      您是否有 PM4008B1的数据表? 我找不到。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    器件型号来自客户。 本协议为适用于微芯片的 NDA IC。  

    我们没有数据表。

    客户说:规格是 PCIe4.0交换机、可以 在64通道的外部扩展。

    我们有合适的芯片吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪您好:

       我们没有 PCIe 4.0开关。 TMUXHS4412是一款多路复用器。

    好的

    Brian