This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:多个 TCAN4550-Q1连接到单个 SPI

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393464/tcan4550-q1-multiple-tcan4550-q1-connected-to-single-spi

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

尊敬的 TRX 专家:

是否可以连接到单个 SPI 连接4x TCAN4550-Q1并使用 CS 选项为其提供服务?

背景我们的客户需要将 AM62A CAN 控制器数量从原生2倍扩展到总共6个。 这意味着 AM62A 需要额外连接4个 TCAN4550-Q1

此致

Dierk Bronner |高级 FAE Automotive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dierk:

    可以共享 SPI 时钟 SDI 和 SDO 线路、但每个器件必须具有自己的 NCS (片选)信号、并且一次只能有一个 NCS 处于活动状态。

    此致、

    Jonathan