This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:芯片应用问题

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392262/tca9535-application-issues-of-chips

器件型号:TCA9535

工具与软件:

 新项目 TCA9535RTWR 芯片目前生产线中180个芯片中的7个存在1.3mA 电流现象。 您能否帮助分析电流通常损坏或引起的原因? 谢谢!

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_SCHEMATIC1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我没有 Adobe 支持包来打开原理图。 您可以重新发布吗? 我怀疑什么可能导致这个问题、但需要在示意图中加以确认。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我您的电子邮件、以便我可以将图片转发给您、并帮助您尽快确认问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    t-townsend@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将原理图格式更改为图像格式、您现在应该可以看到它了。 请尽快回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭 e2e 主题帖、因为我正在回复电子邮件。