This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424EVM:THVD1424

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424, THVD1424EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393181/thvd1424evm-thvd1424

器件型号:THVD1424EVM
主题中讨论的其他器件:THVD1424

工具与软件:

我们将在设计中使用 THVD1424 RS -485接收器、因此请共享  THVD1424EVM 评估模块的 Altium 设计文件、从而在我们的设计中保持相同的布局结构并最大限度地减少布局设计活动!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、

    e2e.ti.com/.../THVD1424_5F00_design_5F00_files.zip -大多数文件  

    e2e.ti.com/.../INT191A_2800_001_29005F00_Sch.PDF - schem. 显示了 DNP 元件

    我已经附上了此电路板的设计文件、但我确实有一些注意事项:

    1.我们的 EVM 使用4层电路板(信号- GND - VCC -信号/接地)-您不需要对此器件使用4层电路板、但该特定设计使用4层电路板。  

    2.不需要共模连接(J9 - J11和 J18-J20) 、甚至不建议用于实际的电路板用例。EVM 上存在共模连接、可以通过向跳线施加共模信号来测试共模电压(由于接地电势偏移)的影响-这些信号不会用于实际应用。  

    3.此器件具有集成端接电阻器、因此应用中不需要端接电阻器的外部焊盘(我们提供了用于测试 EVM 的焊盘)。  

    您可以完全使用相同的布局、但如果您将所有内容都包括在内、这很可能会导致成本更高、因为我会提出这三个注释。  

    此致!

    Parker Dodson