This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR124:引脚分配问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124, DS90UR241, DS90UR241-Q1, DS90UR124-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392861/ds90ur124-pinout-questions

器件型号:DS90UR124
主题中讨论的其他器件: DS90UR241DS90UR241-Q1

工具与软件:

我正在尝试实施 DS90UR241/DS90UR124串行器/解串器 FPD Link II 芯片组。  在这两个器件的数据表中、解串器的24个 LVCMOS 并行输出引脚列为 Rout0到 Rout23。  但是、这些芯片似乎只能支持 RGB666 18位颜色、而不能支持24位颜色。  我假设有18行用于颜色、一行用于 HSync、一行用于 VSync、  

数据表似乎未指定哪些引脚适用于红色0-5、蓝色0-5和绿色0-5、以及 HSync、VSync、 和 DE 表示发送到 LCD 屏幕。  这些器件是否有特定的引脚排列?  否则、解串器输出的引脚配置是否取决于串行器输入的引脚配置?  由于所有引脚都是数字数据、因此实际线路似乎可以互换、哪些引脚是 RGB666、HSync、VSync 和 DE 取决于串行器的 PCB 设计布局。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blaise、

    DS90UR241-Q1/DS90UR124-Q1芯片组旨在支持18位色深:RGB666 + HSync、VSync 和 DE +三个附加 GPIO 位。 因此、例如对于 DS90UR241-Q1/DS90UR124-Q1芯片组、DIN/ROUT[17:0]引脚可用于 RGB 数据、而 DIN/ROUT[20:18]引脚可用于 HSYNC、VSYNC 和 DE。 此芯片组不是为 RGB888设计的。

    这些串行器/解串器器件将您在串行器侧的一个并行输入上输入的任何内容路由到解串器侧的相应并行输出。 最终、 在路由信号时、由您决定要使用哪个并行输入。 在此设置中、最重要的是将相同的并行输入路由到相同的并行输出(例如、DIN0路由到 ROUT0)。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!

    Blaise Haddock