This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:Questions About VIT and VIK

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391902/am26c32-questions-about-vit-and-vik

器件型号:AM26C32

工具与软件:

大家好、团队

我对 AM26C32有一些疑问。

当 VIC 为+/-7V 和0-5.5V 时、①The Ω 阈值不相同、它是否会在-7至0V 和5.5至7V 之间变化?

②Am 我是在理解 VIK (使能输入钳位电压) 是 G 电压和 NG 电压时正确的吗?

此致

Daichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这些是在最极端输入电压下的最坏情况值。 阈值将逐渐改变、但这些值都是保证的。

    2.是的、VIK 仅适用于 G/G 输入、并描述了当您违反 VI 绝对最大额定值时会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daichi:

    克莱门斯是正确的。 如果电压介于0V 和-7V 之间、则应假设 Vth 将为-0.2V。 然后、您应该假设 Vth 为0.2V。  

    VIK 引出使能输入、使能输入应用于 G 和#G 引脚。 根据我对该规格的理解、如果您通过将引脚拉为负来从引脚拉取-18mA、则最低电压将为-1.5V。 它实际上并没有告诉您多少信息。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢两位、

    我还有其他问题。

    在我的理解中、iL 是指 A、B 的输入电流

    在数据表中、VIK (G、/G)的输入电流和 A、B 的输入电流使用相同的 simbol Il。

    理解上面的图像中的 iL 是 G 和/G 的输入电流、下面的图像中的 iL 是 A 和 B 的输入电流吗?

    此致

    Daichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;"使能输入"和"线路输入"是不同的引脚。