This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548的热插入功能

Guru**** 2543790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392604/tca9548a-hot-insertion-funciton-of-tca9548

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我从 TCA9548的数据表中获得支持热插入的信息。

您可以详细说明 TCA9548如何支持热插入吗?

2. 如果从器件在移除后正在通信、I2C 也可能被锁定、对吧?

谢谢  

此致

Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要器件上的通道未处于活动状态、总线就不受干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    1.正如 Clemens 所说、只要在要添加/移除的器件上通道未处于活动状态、总线就不会受到干扰。

    2.不建议在从设备的通道处于活动状态时将其移除。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好:

    对于问题1:

    我们知道、当器件热插拔时、会导致电压/电流 波动、

    器件热插拔时、多路复用器可以承受多大的电压/电流?

    或者 多路复用器只是在通道之间使用物理隔离、以便在热插入/移除时对 i2c 总线没有影响、对吗?

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器本身并不重要。 但有效通道直接连接到总线的其余部分、因此热插拔也会影响所有其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯和贾斯汀。

    好的

    Lisa