This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS452: ESD 电流重建扫描和磁场崩溃分析

Guru**** 2832745 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392789/esds452-esd-current-reconstruction-scanning-and-field-collapse-analysis

部件号:ESDS452

工具与软件:

嗨、团队:

我很好奇、如果我们有任何文档或最佳实践指南来介绍"Thread Title"中的两项 ESD 分析、 我见过一些第三方建议对系统进行这些分析、但几乎找不到关于这些分析的内容、使用方法和方法的文档。

我刚刚选择了一个 ESD 器件、因为这与 ESD 相关、但这不一定参考 ESDS452。

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    实际上、我以前并没有听说过这些 ESD 分析。 能否详细介绍一下您在哪里可以看到这些视频? 如果是客户提出的问题、或者它是否刚刚出现。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McKenzie -这些分析表明客户已推荐第三方咨询公司作为附加保护测试。 我能找到一点关于这一点,所以也许它要么是新的,要么是利基。  

    感谢您的宝贵意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您提供的信息! 我们将持续关注这一点、看看它是否出现。 如果有更多客户推荐这些附加保护测试、请告知我们。  

    此致!

    McKenzie