This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:它是否支持 CSFP+?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393892/fpc402-does-it-support-csfp

器件型号:FPC402

工具与软件:

您好!

我们将了解如何在设计中使用 FPC402。 我们想知道 FPC402是否支持 CSFP+。  

另外、我们想知道是否有 Octa 端口控制器或任何也支持 CSFP+的更高数字的端口控制器。

此致、

Prem Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    FPC402是 I2C 聚合器器件、只要 I2C 接口用于与光学模块通信、就不关心紧凑型 SFP。 我的理解是、CSFP+接口使用 I2C、并且主要在一个模块中包含多个收发器。

    FPC402最多可支持56个端口。 请通过朋友请求向我发送您的电子邮件地址、我们可以为您提供此器件的不同设计文档访问权限。

    此致、Nasser