This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:接口论坛

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391965/sn65dsi83-q1-interface-forum

器件型号:SN65DSI83-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!  

您能否建议如何确定0xA1.1  CHA_LVDS_TERM 的电阻介于100 Ω 和200 Ω 之间?

我的客户在 LCD 侧使用100 Ω 终端。 那么是否应该将 CHA_LVDS_TERM 设置为0:100m Ω、而不是1:200m Ω(默认值)?

请 说明此设置的含义。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大多数 LCD 面板、默认端接电阻为200欧姆。 我建议使用200Ohm 进行测试。

    在差分 TX RX 系统中、如下所示、项值将通过更改  CHA_LVDS_TERM 来更改。  

    如果默认设置不起作用、请尝试更改为100 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、

    感谢您的回答。  

    客户分享了 LCD 侧终端为100 Ω、如下所示。

    她想知道  CHA_LVDS_TERM 是否应与 LCD 侧的端接电阻相同?

    她一直使用  CHA_LVDS_TERM 的默认值、未找到任何问题。

    如果 CHA_LVDS_TERM 与 LCD 上的端接电阻不同、会产生什么副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kenneth、

    端接的改变将导致信号本身的运行方式有所不同。 这意味着电压摆幅、电流以及在面板的 LVDS 输入端看到的反射发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、  

    我想知道选择正确  CHA_LVDS_TERM 的指南是什么。

    是否取决于 LCD 侧端接电阻值? 或者、只是找到比较 "1"和"0"的更好结果吗?

    请澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 CHA_LVDS_TERM 上的此 e2e 主题、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707848/sn65dsi84-200-differential-termination?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN65DSI84

    谢谢

    David