This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:VIL 和 VIH 的值是多少

Guru**** 2930370 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539, TCAL9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393829/tcal9539-q1-what-value-are-the-vil-and-vih

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAL9539

工具与软件:

您好!

TCAL9539中没有 VIL 和 VIL、 Q1 . 什么是事件?

以下是 TCAL9539中的 VIH/VIL 作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    TCAL9539-Q1源自 TCAL9539。 正如 Clemens 所建议的、这些值应该相同。 更多有关电平的信息、我们还可以参考时序图。  

    条件仍在 VCC = VIH 的70%和 VCC = VIL 的30%时设置。  

    此致、

    Tyler