This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:TCA39416和 TCA9617

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394027/tca39416-tca39416-and-tca9617

器件型号:TCA39416

工具与软件:

嗨、团队:

TCA39416是否具有缓冲器功能? 如果需要、它是否会在 B 侧具有与 TCA9617相同的失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    否、TCA39416没有像 TCA9617那样具有转接驱动能力。 TCA39416具有上升/下降时间加速器、有助于在转换边沿期间降低压摆率、但不会主动缓冲信号(即分离电容)。 负载)。  

    此致、

    插孔