This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:将 MIPI 信号转换为 HDMI 信号

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393967/sn65dsi83-convert-mipi-signals-to-hdmi-signals

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好!

有没有任何 IC 可以在 TI 线性映射中将 MIPI 信号转换为 HDMI 信号?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    这是 MIPI DSI 还是 CSI?

    对于 MIPI DSI、您可以使用 DSI86 将 MIPI DSI 转换为 DP、然后使用有源 DP 转 HDMI 协议转换器作为可能的解决方案。 遗憾的是、我们的产品系列中没有有效的 DP 到 HDMI 协议转换器解决方案。

    谢谢

    David