This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:TCA9544APWR 2V5至3V3电压转换

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393936/tca9544a-tca9544apwr-2v5-to-3v3-voltage-translation

器件型号:TCA9544A

工具与软件:

您好!

是否可以将 TCA9544APWR 用作2V5 (VDPUM=2V5)至3V3/2V5 (VDPU0=2V5、VDPU1=3V3、VDPU2=3V3、VDPU3=2V5)的电压转换器?

此致、

Mirel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Mirel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirel、

    是的、TCA9544A 可从2.5V 转换为3.3V。

    请查看下面的捕获:

    谢谢!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Mirel