This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:与多个串联缓冲器连接

Guru**** 2673415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393777/tca9803-connection-with-multiple-buffer-in-series

器件型号:TCA9803

工具与软件:

您好!

我有一个关于多缓冲器串行连接的问题。

我的想法是在 i2c 总线的每个从器件之间连接一个缓冲器、以利用缓冲器功能并在特殊条件下中断总线。

中随附了一份包含连接的 pdf。

e2e.ti.com/.../i2c_2D00_seriesbuffer.pdf

我只会将 A 侧连接至缓冲器的 B 侧、而从器件则会连接至电路板上缓冲器的 A 侧。

在我的想法中、100kHz 的频率下、我会连接多达100个器件、因此需要100个缓冲器。

有可能吗? 信号传播延迟是否存在一些限制?

谢谢!

Enrico Bonacini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的、但每个缓冲器都会增加一个传播延迟。 您可能无法使用100个缓冲器达到100kHz。