This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:TCAN3403-Q1/TCAN3404-Q1与5V CAN 器件的互操作性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3403-Q1, TCAN1044A-Q1, TCAN3404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393664/tcan3404-q1-interoperability-of-tcan3403-q1-tcan3404-q1-with-5v-can-devices

器件型号:TCAN3404-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN3404TCAN1044AV-Q1、TCAN1044A-Q1、TCAN3403-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我希望你做得好。

最近、我们在显示项目中找到了一个3V3 CAN 插座、并且 TCAN3404-Q1已升级、有几个问题需要与您确认:
因为另一侧的配对 CAN 仍然是5V CAN TCAN1044A、所以我不确定将 TCAN3404与 TCAN1044A 配对是否可行?

根据我的理解、它应该是 TCAN1044A V. 在另一侧、VIO 应由3V3电源轨供电、以便 TCAN3404可以与 TCAN1044A 配对 V. 、对吧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    问得好、感谢您在 E2E 上发帖。

    您的问题分两部分:第一、TCAN1044AV-Q1的 VIO 引脚仅影响器件和 MCU 之间的 TXD 和 RXD 电压电平。 CAN 总线不受 VIO 上使用的电压电平的影响。 因此、对于"另一侧"5V CAN 节点、该设计是否需要 TCAN1044A-Q1还是 TCAN1044AV-Q1无关紧要、因为这仅由该节点 MCU 的允许电压电平决定。

    问题的第二部分是 TCAN3403-Q1/TCAN3404-Q1与 TCAN1044A-Q1等5V CAN 器件的互操作性。 这些新型汽车类3.3V CAN 收发器的主要优势之一是可以在混合5V 和3.3V 网络上顺利通信。 这就意味着、无论网络上的其他节点使用3.3V CAN 还是5V CAN、您客户的项目都可以使用 TCAN340x-Q1。

    有一份白皮书包含有关此方面的大量详细信息、但您所遇到问题最相关的部分是题为"TCAN340x-Q1的互操作性(IOPT)"的第4节。其中详细介绍了这一点、请参阅 符合汽车标准的电磁兼容型3.3V CAN FD 收发器

    此致!

    Danny