This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:用于10G KX AD KR 的转接驱动器。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391118/ds100br111-redriver-for-10g-kx-ad-kr

器件型号:DS100BR111

工具与软件:

我´m 寻找10Gb 以太网的最佳选择、这是10GBASE-KR 和10GBASE-KX 的推荐转接驱动器?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    我们拥有广泛的支持10GbE 的转接驱动器产品系列、因此我想问几个问题来更好地了解您的用例并缩小范围。

    1. 您能否解释一下、您是否在寻找一款既支持10GBASE-KR (10.3125 Gbps 线路速率)又支持10GBASE-KX4 (3.125 Gbps 线路速率 x 4通道)的转接驱动器?
    2. 您能否说明一下、您是否在寻找支持链路训练和自动协商协议的转接驱动器?
    3. 转接驱动器需要均衡多少个单向通道或双向通道?
    4. 您是否对需要补偿的转接驱动器接收路径上的插入损耗进行了估算?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 抱歉、10G 线是10GBASE-KR
    2. 我们的用例不使用自动协商功能
    3. 它´s 一个双向通道链路
    4. 我们希望在 PCB (背板)上实现更长的布线(约25英寸)。  PCB 损耗应小于10dB。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Eduardo、您好!

    我建议根据您的用例使用 DS100BR111。  这是一款支持10G-KR 链路的单通道双向线性转接驱动器。

    谢谢!

    Drew