This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:电压模式中心抽头电容器

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393081/dp83826i-voltage-mode-center-tap-capacitors

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: DP83826EVM

工具与软件:

尊敬的 E2E 支持部门:

我对从以太网磁性变压器中心抽头连接到地的电容器有疑问。  我计划使用一个 DP83826I PHY (仅限10/100)和一个 Microchip 千兆位以太网交换机。  该开关集成了 PHY、数据表显示它们是电压模式。  推荐的原理图 与 DP83867数据表中推荐的原理图基本相同。   DP83826I 数据表中推荐的电路显示2nF 电容器、这个 值远远小于为 DP83867推荐的0.1uF 电容器。  但我检查了 DP83826EVM 原理图、它显示了两个并联的0.1uF 电容器。  这些电容器的电容值有多重要?  1000BASE-T 与100BASE-TX 的要求是否不同?

另外、我认为 需要在第114页更正 DP83867的数据表。  该图显示了磁性元件的 PHY 侧与电缆侧相同的接地符号。  电缆侧的端接电路应 连接至 机箱或接地。

下面是 DP83826EVM 原理图的屏幕截图、其中显示了0.1uF 电容器和两个不同的接地:

此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 1000BASE-T PHY 连接到100BASE-TX PHY 时、 1000BASE-T PHY 是否切换为 与100BASE-TX 完全相同的模式?  或者它是一种接近但不完全相同的模式吗?  我曾考虑电容值的选择、具体取决于模式是1000BASE-T 还是100BASE-TX。  由于1000BASE-T PHY 需要在任一模式下运行、因此选择电容值可能是一个折衷方案。  但希望这个值并不重要。

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    变压器的中心抽头选择 主要用于提高 EMC 性能。 这不会影响 PHY 的正常功能。  

    RJ45屏蔽与系统接地之间的接地隔离也主要用于提高 EMC 性能。 它可以防止大多数来自电缆屏蔽层的噪声直接干扰系统接地。

    ——

    此致、
    Hillman Lin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hillman。   您的答案很有帮助、但有点含糊、因为我想您遗漏了一些重要词语。  我想您会说"从变压器中心抽头连接到接地的电容器主要用于提高 EMC 性能"?  我想该值是在产品完成并通过 EMC 测试后确定的吗?  如果是、为什么该信息不包含在数据表中?  我不知道该怎么说。"  您是否会建议采用最小封装的最大电容大小?  最小的封装具有最小的电感、而电容更大的电容器将在整个频谱范围内具有更低的阻抗。  变压器中心抽头处的最大电压是多少?

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerg:

    感谢您联系我们。 下面是进一步的说明。  中心抽头的目的是 滤除 MDI 线路上可能出现的共模噪声。 对于两个具有不同共模噪声电容值的电容器、它可以更好地滤除共模噪声频率的不同频率。 在一些 IEC EMC 测试中、我们发现0.1uF//0.1uF 的电容器可以在 DP83826EVM 上提供更好的性能。  

    我们建议采用 更大的电容器 封装、因为 EMC 测试的最大电压将非常高。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  我在任何数据表或 以太网 PHY PCB 设计布局检查清单(snla387)中均未找到此信息。  感谢您的讲解。  我查看了  DP83826EVM 上使用的电容器、看看它们是什么电压。  令我惊讶的是它们只有10V 0603器件。  是不是看起来很低?  鉴于您说电压可能非常高、我预计额定电压为50V 或更高。

    此致、

    Greg