This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A 相关问题

Guru**** 2772435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382382/tusb211a-question-about-tusb211a

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

您好:

可以问 TUSB211ARWBR 的 D1P/N 和 D2P/N 的哪一端连接到 USB CONN 吗?

或者、D1P/N 和 D2P/N 可以连接到 USB CONN 吗?

请参阅、附件图1和图2中的连接方法不同

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们的 USB2转接驱动器是双向的。 D1或 D2可用于连接到主机或器件、没有具体要求。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    由于不活动、将线程标记为已解决。

    谢谢!

    Ryan