This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:加载固件失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383756/tusb9261-failed-to-load-the-firmware

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB9260

工具与软件:

您好!

我们正在尝试将 fremware 更新到 IC TUSB9261 ,但无法使用闪刻录机加载。

请建议如何加载冰箱。

有减速器

Subramanya G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subramanya  

    您使用的是哪个版本的 Win? 您能否禁用 Windows 驱动程序签名强制并查看您是否能够安装驱动程序?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanya:

    此外、该测试是使用我们的 EVM 还是您自己的器件进行的? 正在使用什么 EEPROM?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们正在使用 Windows 10 Pro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    创建目标配置

    SPI 闪存器件型号。

    AT25DF512C-SSHN-B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过 禁用 Windows 驱动程序签名强制并查看是否能够安装驱动程序?  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    是的、我曾尝试禁用 Windows 驱动程序签名强制、但遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    有无 udpate?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanya:

    这是使用我们的 EVM 还是使用您的定制板? 您尝试烧录到 TUSB9261的固件文件是什么? 或者您修改了其中一个固件文件?

    刻录机至少会检测到 TUSB9261、因此鉴于它没有烧录、我怀疑固件文件可能不是正确的格式、或者正在使用的 EEPROM 不兼容、尽管我对您命名的 EEPROM 进行了研究、发现它应该是正确的格式。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我们必须使用哪个部分

    第一个选项是 SPI 闪存

    请指定要使用的 SPI 闪存的存储器大小、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    任何更新。 我们也尝试了管理员模式、但同样的问题

    请帮助重新解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanya:

    这里列出了已经过 TUSB9261测试的 SPI 闪存器件。 任何属性相似的 SPI 闪存都应该适合该器件:

    对于 EEPROM、我指的是 SPI 闪存。 抱歉混淆。

    您是否有任何 TUSB9261原理图? 它是如何设计的、是基于 EVM 还是基于我们的实施指南?

    是否可以在其他操作系统(例如 Windows 11或 Windows 7)上尝试此操作、并查看结果是否可复制?

    如果您能告诉我们具体是哪个固件文件、我们明天可以进入实验室、尝试重现我们这边的问题、看看是否有问题、

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我们需要刷写哪个固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subramanya

    您能试一下下面的序列吗?

    • 右键点击"TUSB9260 Boot Loader"
    • 选择"更新驱动程序"
    • 选择"Browse my computer for drivers"
    • 选择"让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择"。
    • 选择"Have Disk"
    • 选择从"C:\WINDOWS\INF"复制制造商的文件
    • 如果驱动程序安装成功、您应该会在"Human Interface Devices"(人机接口设备)下看到"USB Input Device"(USB 输入设备)。

    如果没有、您是否可以在 Win 11机器上试用 Burner 软件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanya:

    由于不活动、将线程标记为已解决。

    谢谢!

    Ryan