This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:器件故障

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN36-Q1, ESD2CAN24-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392290/sn65hvd230-device-failure

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24-Q1、ESD2CAN36-Q1

工具与软件:

将 SN65HVD230DR CAN 收发器与 MCP2515 CAN 控制器配合使用。

这是以前在新应用中使用的电路获得的成功。

通过 RasPi4计算模块的3.3V 电压运行两个芯片。

接线和连接均已验证正确。

存在 CAN 总线开路的情况下、在多次下电上电后都没有发现任何问题(同时测试板上的其他电路)。

CAN 总线仅用于与 CAN 电机控制器(CubeMars AK 系列)的点对点通信。

连接 CAN 总线后、我们的 CAN 收发器芯片在首次上电时立即出现故障、也似乎从 CAN 电机控制器中取出。

我们的芯片现在可以测量 Vcc 和接地引脚之间的2.5欧姆电阻。

用我们电路板上的新芯片替换、看上去一切正常、但尚未尝试连接到我们其余的良好 CAN 电机控制器(暂时不连接)。

RasPi4 3.3V 输出延迟约150ms 与故障是否有关系?

电机和控制器的加电过程与 RasPi 相同、但我们的 CAN 电路仅在150ms 后加电。

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我认为加电延迟不会损坏此器件。

    您是否有可以共享的原理图? 大多数情况下、器件损坏是发生电压瞬态时的电气过载造成的。 您说 VCC 测量值为2.5欧姆、您能否检查3.3V 输出上是否存在瞬态或浪涌?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean。  我可以向您发送更多信息。  您的电子邮件地址是什么?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请发送至 s-guo2@ti.com

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在电子邮件中提到的、我们将它连接到另一个电机控制器、似乎工作正常。  但当然、我们还是对首次失败的原因感到担忧。  您曾提到在 CAN 总线上使用 TVS 二极管提供保护、似乎是一个好主意。  您是否牢记了您会为这些应用推荐的特定器件?

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    TI 拥有专为 CAN 应用而设计的 ESD2CAN24-Q1、我们通常建议在12V 系统中使用。 还有 适用于24V 系统的 ESD2CAN36-Q1。  

    此致、

    Sean