This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:当 CDR 失锁时、如何调整 CDR 带宽和电荷泵或者设置 VGA 和 DC 增益

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394266/ds280df810-how-to-adjust-cdr-bandwidth-and-charge-pump-or-set-vga-and-dc-gain-when-cdr-loss-of-lock

器件型号:DS280DF810

工具与软件:

大家好、团队成员:

   基于 ds280df810的25GE 应用有新设计、如下所示。

   

  我们发现、插入特定25GE SFP28模块时、从 RX0P/N 到 TX0P/N 的 CDR 失去锁定的一个方向。 ds280df810的0x2F 是0x50(默认值),我们也 尝试了手动数据速率配置和其他模式,如中板/背板,前端口出口等,它仍然失去锁定(0x78=0x20),但信号检测是可以的。 同时、0x02[0]的值持续从0变为1。 是否可以调整 CDR 带宽和电荷泵并设置 CDR 或 VGA 增益来解决? 怎么做呢?谢谢!

此致

Richard

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    是否在 Ch 寄存器0x02中设置了任何其他位?

    此外、是否可以在示波器上捕获该光学模块的输出?  通常、当数据速率正确时、我们看不到0x02[0]的设置。

    我有几个问题和调试建议:

    1. 您能否在方框图中提供估计的连接插入损耗?
    2. 如果插入损耗 较低、假设插入损耗<5dB、您能否尝试手动将 CTLE 设置为指数0?  为此、您可以设置调整模式0并按照编程指南"7.20设置 CTLE 增强值"部分的说明进行操作。
    3. 可以按照编程指南中的"7.31调整 CDR 带宽和电荷泵"部分调整 CDR 带宽。  如果您怀疑光学模块输出的抖动过大导致 DS280DF810无法获得 CDR 锁定、则更高的 CDR 带宽可能会有所帮助。
    4. 可以根据编程指南中的"7.32设置可变增益放大器(VGA)和 CTLE 直流增益模式"部分来调整 VGA 增益。  您可以根据光学模块的预期电输出进行设置。  获得光学模块输出的示波器捕获有助于确认输出符合预期。

    谢谢!
    Drew