This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:合并多数据线路

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394631/ds125mb203-combine-multi-data-line

器件型号:DS125MB203

工具与软件:

嗨、团队:

客户寻求能够组合和输出多以太网数据线的器件。

该器件是否通过寄存器 SEL[1:0]选择输入线路、对吗?
那么 、是否可以为每个数据集高速切换输入数据线?
SMBus 的速度比 GbEthernet 的速度慢、因此我认为这很难。  

你可以评论一下吗?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有现代以太网变体均使用点对点连接、不允许将三个器件连接在一起。 具体而言、您希望切换到哪种类型?

    您使用的是哪种以太网型号?

    TI 制造专门的 1:2以太网交换机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    如 Clemens 所说、了解有关该应用的更多详细信息将有所帮助。  您在寻找 SERDES 器件还是 MUX 器件?  这用于什么类型的以太网?

    谢谢!
    Drew